Dieser Befehl ist erforderlich, wenn die Compiler-Versionen 3.5.11.x und 3.5.12.x verwendet werden. Der Befehl ist für Compiler-Versionen >= 3.5.13.0 nicht mehr erforderlich.
Funktion: Der Befehl aktiviert und deaktiviert die Forcierbarkeit der Eingänge für ein Funktionsblockelement.
Rufen Sie an:
-
CFC
-
Kontextmenü
Anforderungen: Der CFC-Editor befindet sich im Offline-Modus und ein Funktionsbaustein-Element ist ausgewählt.
Nach der Ausführung des Befehls ist der Befehl „Force Function Block Input“ im Online-Modus verfügbar, um einen Dialog zum Erzwingen der Box-Eingabewerte zu öffnen.
Siehe auch