Symbol: 
Funktion: Der Befehl ändert das Passwort für den Benutzer, der gerade an der SPS angemeldet ist.
Rufen Sie an: „Online Sicherheit“ Menü
Anforderung: Sie sind bei dem Gerät als Benutzer angemeldet.
Der Befehl öffnet das Dialogfeld „Change Password for Device User“ zum Festlegen eines neuen Passworts. Sie müssen das alte Passwort erneut angeben.




HINWEIS

Nachdem Sie diese Aktion durchgeführt haben, können Sie sich nicht mehr mit dem vorherigen Passwort anmelden.
Stellen Sie sicher, dass Sie ein sicheres Passwort verwenden. Beachten Sie das Folgende:
-
Passwortlänge >= 8 Zeichen (am besten >= 12)
-
Groß- und Kleinbuchstaben verwenden
-
Zahlen einbeziehen
-
Sonderzeichen verwenden
-
Verwenden Sie keine bestehenden Namen oder Zeichenfolgen, die leicht zu erraten sind (z. B. "123", "abc", "qwerty")