Funktion: Mit diesem Befehl werden alle expandierten Codesegmente im Texteditor oder Ergebnisstellen in der Querverweisliste komprimiert. Auf diese Weise wird nur die oberste Ebene des Codes und nur der Wurzelknoten der Ergebnisorte angezeigt.
Anforderung: Ein Texteditor ist aktiv und die Einrückung ist in den „Optionen“ („Kategorie Texteditor“ ) aktiviert; oder die Querverweisliste ist aktiv.
Rufen Sie an: In Texteditoren: Hauptmenü „Bearbeiten Erweitert“, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste. In der Querverweisliste: Rechtsklick.
Siehe auch