Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog „Gerät auswählen“ und liest nach Auswahl einer Steuerung die Lizenz- und Produktinformationen dieser Steuerung aus. Diese Lizenz- und Produktinformationen werden im Dialog „Device Reader“ angezeigt.
Aufruf: Menü „Tools“
Voraussetzung: Auf der Steuerung befindet sich keine Applikation.
Wenn der Befehl gewählt wird, obwohl sich auf der Steuerung eine Applikation befindet, wird der Anwender in einem Dialog gefragt, ob alle Applikationen von der Steuerung entfernt werden sollen. Wenn der Benutzer in diesem Dialog auf „Nein“ klickt, wird der Befehl „Device Reader“ abgebrochen.
|
„Status der verfügbaren Geräte-Features“ |
|
|
„Produkt“ |
CODESYS-Produkt, zum Beispiel |
|
„Feature“ |
Feature von „Produkt“ Beispiel: |
|
„Lizenz Aktiv/Anzahl “ |
„Anzahl“: Anzahl der Lizenzen |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'