Befehl: Zuordnungen nach CSV exportieren Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog zum Speichern einer Datei im lokalen Dateisystem. Der Filter ist auf das Dateiformat ‎CSV‎ eingestellt. Nach der Angabe eines Namens und eines Speicherorts speichert CODESYS die E/A-Zuordnungskonfiguration in einer Datei ‎CSV‎ mit dem Trennzeichen, das in den Ländereinstellungen von Windows als Listentrennzeichen (Komma oder Semikolon) definiert wurde.

Rufen Sie an: Kontextmenü eines Geräteobjekts in der Ansicht „Geräte“

Anforderung: Ein Geräteobjekt mit einer E/A-Zuordnungskonfiguration wird im Gerätebaum ausgewählt.

Parameternamen, die nicht eindeutig sind, werden in dieser Datei inkrementell nummeriert ‎@<n>‎.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Geräte und E/A-Zuordnung konfigurieren “, ⮫ „Verknüpfung eines Geräteeingangs mit einer bestehenden Projektvariablen ("Mapping") “, ⮫ „Zuordnung eines Geräteeingangs zu einer kürzlich erstellten Projektvariablen “, ⮫ „Verknüpfung eines Geräts mit einer Funktionsblockinstanz “, ⮫ „Ändern und Fixieren eines Adresswertes in der E/A-Karte “, ⮫ „Konfiguration der Aktualisierung der E/A-Variablen “, ⮫ „Überwachung von Variablen in der E/A-Karte im Online-Modus “, ⮫ „Generierung impliziter Variablen für das Forcing von E/As “, ⮫ „E/A-Zuordnung in einem Dialog für mehrere Geräte “