AWL kann bei Bedarf über die CODESYS-Optionen aktiviert werden.




VORSICHT

Datenverlust! Eine fehlerfreie Konvertierung setzt syntaktisch korrekten Code voraus. Anderenfalls können Teile der Implementierung verloren gehen.
Tastaturkürzel: [Strg]+ [3]
Funktion: Der Befehl konvertiert den aktiven Funktionsbausteincode oder den aktiven Kontaktplan in eine Anweisungsliste.
Aufruf: Menü „FUP/KOP/AWL Ansicht“
Voraussetzungen: Der KOP- oder FUP-Editor ist aktiv.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'