Befehl: Mappings aus CSV importieren Permanentlink

Funktion: Der Befehl öffnet den Standarddialog zum Öffnen einer Datei im lokalen Dateisystem. Der Filter wird auf das Dateiformat ‎CSV‎ gesetzt, um die I/O-Mapping-Konfiguration eines Gerätes aus der Datei zu importieren, die zuvor mit dem Befehl „Export mappings to CSV“ exportiert wurde. CODESYS schreibt die Konfiguration in das ausgewählte Gerät.

Rufen Sie an: Kontextmenü eines Geräteobjekts in der Ansicht „Geräte“

Anforderung: Ein Projekt ist mit einem Gerät und einer E/A-Zuordnungskonfiguration geöffnet. Das Gerät stimmt mit der exportierten Datei ‎CSV‎ überein.

HINWEIS

HINWEIS
HINWEIS
HINWEIS

HINWEIS

HINWEIS

E/A-Mapping-Konfigurationen werden in ‎CSV‎ -Dateien mit dem Trennzeichen gespeichert, das in den Ländereinstellungen unter Windows als Listentrennzeichen (Komma oder Semikolon) definiert wurde. Diese Dateien können manuell bearbeitet werden. Wenn die Dateien manuell bearbeitet werden, muss dieses Format unbedingt beibehalten werden, um einen erfolgreichen Import zu ermöglichen.

Hinweis: Die Einträge der Datei zum I/O-Mapping des Gerätes werden durch den Gerätenamen und den Parameternamen zugeordnet. Parameternamen, die nicht eindeutig sind, werden in dieser Datei inkrementell nummeriert ‎@<n>‎.

Felder ohne Inhalt in der Datei ‎CSV‎ werden beim Import ignoriert. Um einen bestehenden Eintrag in der E/A-Zuordnung durch Importieren zu entfernen, müssen Sie ein Leerzeichen in das entsprechende Feld in der Datei ‎CSV‎ einfügen.

Für weitere Informationen siehe: ⮫ „Geräte und E/A-Zuordnung konfigurieren “, ⮫ „Verknüpfung eines Geräteeingangs mit einer bestehenden Projektvariablen ("Mapping") “, ⮫ „Zuordnung eines Geräteeingangs zu einer kürzlich erstellten Projektvariablen “, ⮫ „Verknüpfung eines Geräts mit einer Funktionsblockinstanz “, ⮫ „Ändern und Fixieren eines Adresswertes in der E/A-Karte “, ⮫ „Konfiguration der Aktualisierung der E/A-Variablen “, ⮫ „Überwachung von Variablen in der E/A-Karte im Online-Modus “, ⮫ „Generierung impliziter Variablen für das Forcing von E/As “, ⮫ „E/A-Zuordnung in einem Dialog für mehrere Geräte “