Funktion: Mit diesem Befehl wird versucht, die ausgewählte Bibliothek neu zu laden.
Rufen Sie an: Hauptmenü „Bibliothek“.
Anforderung: Es wurde eine Bibliothek ausgewählt, die nicht geladen werden konnte.
Wenn beim Öffnen eines Projekts eine Bibliothek aus irgendeinem Grund nicht im definierten Repository-Speicherort verfügbar ist, zeigt CODESYS eine entsprechende Fehlermeldung an. Sobald Sie den Fehler behoben haben, d.h. wenn die Bibliothek wieder ordnungsgemäß verfügbar ist, können Sie die Bibliothek mit diesem Befehl erneut laden, ohne das Projekt verlassen zu müssen.