Symbol:
Funktion: Der Befehl wandelt den ausgewählten Schritt in einen Anfangsschritt um.
Rufen Sie an: „Menü SFC“
Wenn Sie den Befehl ausführen, ändert sich der Rahmen des Schrittelements in eine Doppellinie. Der vorherige Anfangsschritt wird automatisch als "normaler" Schritt mit einem einzeiligen Rand angezeigt.
Sie können auch die Eigenschaft „Init step“ im Eigenschaftendialog eines Schrittelements aktivieren und deaktivieren. Allerdings passt CODESYS die Einstellungen der anderen Schritte nicht automatisch an.
Dieser Befehl ist nützlich, wenn Sie ein Diagramm konvertieren möchten. Wenn Sie ein
neues SFC-Objekt erstellen, enthält es automatisch einen Anfangsschritt, gefolgt von
einem Übergang (TRUE) und einem Sprung zurück zum Anfangsschritt.
Hinweis: Im Online-Modus ist es möglich, die SFC-Flags SFCInit und SFCReset zu verwenden, um die Karte auf den Anfangsschritt zurückzusetzen.
Für weitere Informationen siehe: ⮫ „SFC-Flaggen “ und ⮫ „SFC-Element-Eigenschaften “