Dieser Dialog ist für Testzwecke gedacht. Ihre Werte sollten nur von Experten geändert werden.
Auf dieser Registerkarte des generischen Geräteeditors werden die gerätespezifischen Parameter in einer Tabelle angezeigt. Die Gerätebeschreibung definiert, welche Parameter Sie in diesem Dialog bearbeiten können.
Sie können die Einträge in alphabetisch aufsteigender oder absteigender Reihenfolge oder in der Standardreihenfolge sortieren, indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken.
|
„Parameter“ |
Parametername, nicht editierbar |
|
„Typ“ |
Datentyp des Parameters, nicht editierbar |
|
„ Wert“ |
Zeigt zunächst den Standardwert des Parameters, direkt oder den entsprechenden Symbolnamen an. Nicht editierbare Parameter werden hellgrau dargestellt. Wenn der Parameter editierbar ist, können Sie mit einem Doppelklick auf das Tabellenfeld ein Eingabefeld, eine Dropdown-Liste oder einen Dateiauswahldialog öffnen und den Wert ändern. |
|
„Standardwert“ |
Standardwert des in der Gerätebeschreibung definierten Parameters, nicht editierbar |
|
„Einheit“ |
Maßeinheit für den Wert (Beispiel: "ms" für Millisekunden; nicht editierbar) |
|
„Beschreibung“ |
Kurzbeschreibung des in der Gerätebeschreibung angegebenen Parameters, nicht editierbar |