Sie können Ihre eigenen Projektvorlagen erstellen, die im Bereich Vorlagen des Dialogfelds Neues Projekt beim Erstellen eines neuen Projekts (*.project oder *.library) ausgewählt werden können. Sie können auch festlegen, ob die Projektvorlage in einem der standardmäßig im Dialogfeld angezeigten Ordner Projekte und Bibliotheken oder in einem von Ihnen selbst erstellten Ordner enthalten sein soll. Diese Ordner werden im Dialog „Neues Projekt“ im Bereich „Kategorien“ angezeigt.
-
Erstellen Sie unter CODESYS Development System ein Projekt, das als Vorlage für andere Projekte verwendet werden kann.
-
Speichern Sie das Projekt im Ordner Templates des Installationsverzeichnisses von CODESYS.
-
Erstellen Sie in einem Texteditor eine neue Vorlagendatei <Vorlagenname>.template.
-
Bearbeiten Sie diese Datei entsprechend der folgenden Beispieldatei:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ProjectTemplate>
<Name>
<DefaultString>Test_Project_Template</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Test_Projekttemplate</LocalizedString>
</Name>
<Folder>
<DefaultString>Projects</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Projekte</LocalizedString>
</Folder>
<Description>
<DefaultString>A project with a GVL</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Ein Projekt mit einer GVL</LocalizedString>
</Description>
<DefaultFileName>
<DefaultString>Test Project</DefaultString>
<LocalizedString Culture="de">Testprojekt</LocalizedString>
</DefaultFileName>
<Extension>.project</Extension>
<TemplatePath>TemplateTest.project</TemplatePath>
</ProjectTemplate>
-
Inhalt der verschiedenen Tags:
-
„Name“: Name der Projektvorlage, wie sie im Bereich Vorlagen des Dialogs Neues Projekt angezeigt wird.
-
„Mappe“: Name des Ordners, in dem die Projektvorlage gespeichert ist. Wird im Bereich Kategorien des Dialogfelds Neues Projekt angezeigt.
Wenn Sie den Namen eines Ordners angeben, der noch nicht existiert, wird ein neuer Ordner mit diesem Namen angelegt.
-
„Beschreibung“: Beschreibung der Projektvorlage
Die Beschreibung wird im Dialogfeld Neues Projekt angezeigt, wenn eine Vorlage ausgewählt wird.
-
„DefaultFileName“: Standardname für das neue Projekt. Der Name wird im Feld Name des Dialogs Neues Projekt angezeigt und kann dort bearbeitet werden.
-
Erweiterung:
-
.project: Diese Vorlage wird verwendet, um ein Projekt CODESYS.project zu erstellen. -
.library: Diese Vorlage wird verwendet, um ein Bibliotheksprojekt .library zu erstellen.
-
-
„TemplatePath“: Dateipfad des Vorlagenprojekts in ../Templates des Installationsverzeichnisses von CODESYS
Beispiele:
TemplateTest.project: Das TemplateTest.project-Vorlagenprojekt befindet sich im Verzeichnis ../Templates.Library_Template/CODESYS_Template.library: Das CODESYS_Template.library-Vorlagenprojekt befindet sich im Verzeichnis ../Templates/Library_Template. -
Wenn die Texte in CODESYS in der Sprache der Schnittstelle CODESYS angezeigt werden sollen, dann fügen Sie die Übersetzungen zu den Tags mit LocalizedString hinzu (siehe Beispiel oben).
-
-
Speichern Sie die erstellte Vorlagendatei (.template) und legen Sie sie im Ordner ../Templates des Installationsverzeichnisses ab.
Wenn Sie nun CODESYS öffnen und auf Datei → Neues Projekt klicken, wird die soeben erstellte Projektvorlage im Dialog „Neues Projekt“ für Ihr neues Projekt verfügbar sein.