Die Registerkarte bietet Slave-Statusinformationen und Funktionen für den Dateitransfer zum Slave über EtherCAT (FoE).
Erfordernis: Die Experteneinstellungen für den Slave werden ausgewählt und die Anwendung wird an der Steuerung angemeldet.
„Init“ |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
„Stiefelriemen“ |
Der Slave wird in den Bootstrap-Modus geschaltet. Erforderlich, wenn Firmware-Dateien zum oder vom Slave übertragen werden sollen |
„Pre-Op“ |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
„Safe-Op“ |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
„Op“ |
Verwendung für Debugging-Zwecke |
„Aktueller Stand“ |
|
„Gewünschter Status“ |
„Anschluss A“ „Anschluss B“ „Anschluss C“ „Anschluss D“ |
Hinweis: Wenn die Funktion nicht unterstützt wird, kann der Status ausgeblendet werden. |
„Herunterladen“ |
Herunterladen von Firmware-Dateien Es öffnet sich ein Dialog zum Speichern der Firmware-Datei. In diesem Dialog ist die Eingabe einer Zeichenkette sowie eines Passwortes erforderlich, um die Dateiübertragung durchzuführen. Die Angaben sollten dem Datenblatt des Slaves entnommen werden. |
„Hochladen“ |
Hochladen von Firmware-Dateien Es öffnet sich ein Dialog zum Öffnen der Firmware-Datei. In diesem Dialog ist die Eingabe einer Zeichenkette sowie eines Passwortes erforderlich, um die Dateiübertragung durchzuführen. Die Angaben sollten dem Datenblatt des Slaves entnommen werden. |
„Schreiben in EEPROM“ |
Schreibt die Konfiguration des Slaves in das E²PROM. Es öffnet sich ein Dialog zum Speichern der Konfiguration wie bei „Dateizugriff über EtherCAT“. |
„E²PROM lesen“ |
Liest die Konfiguration des Slaves aus dem E²PROM. Hochladen von Firmware-Dateien Ein Dialog zum Öffnen der Konfiguration öffnet sich in gleicher Weise wie bei „Dateizugriff über EtherCAT“. |
„E²PROM XML schreiben“ |
Schreibt die Slave-Konfiguration direkt aus der XML-Datei in das Gerät. Kann nur ausgeführt werden, wenn Konfigurationsdaten in der XML-Datei (Abschnitt <ConfigData>) vorhanden sind. |