Die Registerkarte im Geräteeditor des EtherNet/IP Adapters enthält die Grundeinstellungen für die Netzwerkkommunikation.
|
IP-Adresse |
Adresse für die Identifizierung des EtherNet/IP Adaptergeräts. |
|
Bootstrap Protocol Diese Option ist nur für Adapter unter dem NetX-Scanner verfügbar. |
|
|
MAC-Adresse |
Gerätespezifische MAC-Adresse des Slaves. |
|
IP-Adresse speichern |
|
|
Überprüfung der Kompatibilität |
Wenn die Prüfung fehlschlägt, wird keine E/A-Verbindung zum Gerät hergestellt und eine Fehlermeldung auf der Statusseite ausgegeben. |
|
Standardwerte wiederherstellen |
Nur für generische Geräte. |
: Die Adresse des Slaves wird gespeichert. Voraussetzung ist allerdings, dass der
Slave diese Funktion unterstützt. Diese Option ist nur für den CIFX-Scanner verfügbar.
: Der Adapter verwendet seine eigenen Keying-Werte, um eine genaue Überprüfung der
Keying-Werte aus der EDS-Datei durchzuführen. Der Benutzer entscheidet, welche Keying-Informationen
geprüft werden sollen.