Objekt: PROFINET IO-Device
In diesen Dialog können Sie die IO-Provider- / IO-Consumer-Status-Daten einzelner Submodule aktivieren oder deaktivieren. Dadurch wird das Statusbyte zusätzlich in das E/A-Abbild gemappt. Es wird jedoch empfohlen, die globale Einstellung am Controller zu setzten (siehe linktarget doesn't exist but @y.link.required='true')
Zusätzlich zu den eigentlichen Eingangs- und Ausgangsdaten sendet Profinet Statusinformationen, die sogenannten Provider States. Diese geben an, ob die Werte gültig sind (PS == 0x80) oder nicht. Die Eingangswerte eines Slave könnten beispielsweise ungültig sein wenn ein Hardwaredefekt vorliegt. Umgekehrt könnten Sie die vom Controller gesendeten Ausgänge explizit ungültig erklären, wenn irgendwo in der Applikation ein Fehler auftritt. Dann schalten die Slaves Ersatzwerte aktiv, wenn solche konfiguriert sind.
Untermodule ohne eigene E/As stellen ebenfalls ein Provider State für Eingänge zur Verfügung.
|
„IO-Kanäle anzeigen“ |
Hinweis: Die Kanäle sind deaktiviert, wenn die Option „E/A-Abbild hinzufügen“ in der Registerkarte „PROFINET IO-Controller - Allgemein“ aktiviert ist.
|
|
„Submodul“ |
|
|
„Variable“ |
Die E/A-Variable die auf den Eingang/Ausgang abgebildet ist. |
|
„Adresse“ |
IEC-Adresse auf die diese Variable abgebildet ist (E/A-Abbild-Dialog) |
Der Wert hex 80 (Bit 7) des Provider State-Bytes zeigt den Status "OK". Detaillierte Informationen über die Definition dieses Bytes kann in der technischen Spezifikation zum PROFINET IO gefunden werden.
Im Falle dass ein IO Provider State für Ausgangsdaten gemappt ist, muss der Ausgangs PS explizit auf "GOOD" (=0x80) gesetzt werden, da ansonsten die Daten vom Gerät nicht übernommen werden. Dann schalten die Slaves Ersatzwerte aktiv, wenn solche konfiguriert sind.
Im Falle dass die Applikation gestoppt wird, werden die nicht gemappten IO Provider States für Ausgänge auf "bad" gesetzt; gemappte IO Provider States werden auf ihre konfigurierten Werte gesetzt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
: Das zugehörige Modul stellt zusätzliche