Symbol:
Funktion: Der Befehl öffnet das Dialogfeld „Update“. In dem Dialog wird die Revision für die Aktualisierung des Projekts festgelegt.
Rufen Sie an:
-
„Projekt SVN“
-
„Kontextmenü SVN“
Wenn Sie nichts oder den Basisknoten im Objektbaum auswählen, wird das gesamte Projekt auf eine Revision aktualisiert („Projekt auf Revision aktualisieren“). Wenn Sie ein oder mehrere Objekte auswählen, werden diese Objekte und ihre Unterobjekte rekursiv aktualisiert („Update auf Revision“). Optional können Sie festlegen, dass die Unterobjekte nicht aktualisiert werden.
Das Verhalten des Aktualisierungsprozesses (z. B. Zusammenführen von Konflikten) ist ähnlich wie bei den Befehlen „Projekt aktualisieren“ und „Aktualisieren“.
-
Dialog: Update