Sie können eine Animation der Textanzeige in der Eigenschaft „Schriftvariablen“ konfigurieren. Alle Basiselemente haben diese Eigenschaft, ebenso wie Tabellen, Bildlaufleisten und Textfelder.
Beispiel: Animieren der Schriftgröße
Erfordernis: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
-
Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rectangle“ hinzu.
Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements.
-
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte Text“ mit
Important. -
Deklarieren Sie in der Anwendung eine typkonforme Variable in der POE
PLC_PRG.iFontHeight : INT; -
Konfigurieren Sie die „Schriftvariablen Größe“ Eigenschaft mit
PLC_PRG.iFontHeight. -
Ändern Sie die Größe der Schrift.
iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;
-
Kompilieren, herunterladen und starten Sie die Anwendung.
Die Anwendung läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck ist mit
Importantbeschriftet. Die Schriftgröße erhöht sich von 1 auf 20.