Tritt zur Laufzeit ein Fehler oder eine Ausnahme in einer Visualisierung auf, so wird die Ausführung der Visualisierung gestoppt, ohne die Ausführung der Anwendung anzuhalten. Ein Fehlerbildschirm wird geöffnet, um Sie darauf hinzuweisen. Außerdem ermöglicht der Fehlerbildschirm (normalerweise) einen Neustart der Visualisierung.
Diese Ausnahmebehandlung wird ab dem Visualisierungsprofil CODESYS V3.5 SP7 , der Compiler-Version 3.5.7.0 und dem Laufzeitsystem 3.5.7.0 durchgeführt.
Klicken Sie auf „Stop Execution on Handled Exceptions“, um die Ursache der Ausnahmen und den Fehlerort zu untersuchen.