Die SPS-Shell wird verwendet, um spezifische Informationen von der Steuerung anzufordern. Durch Eingabe eines gerätespezifischen Befehls wird die Antwort in einem Ergebnisfenster zurückgegeben. Die SPS-Shell kann ohne Anmeldung aufgerufen werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
-
Vergewissern Sie sich, dass das Gateway richtig konfiguriert ist und eine Verbindung zur Steuerung hergestellt werden kann.
-
Doppelklicken Sie in Automation Builder auf den Knoten SPS und öffnen Sie die Registerkarte „PLC Shell“.
-
Geben Sie
"?"in die Befehlszeile des Registerkartenfensters ein. Alle verfügbaren SPS-Befehle werden aufgelistet.
Ist das Gateway in der Lage, eine Verbindung zur Steuerung herzustellen, wird automatisch eine Online-Verbindung zur SPS geöffnet.
Die im Online-Modus aufgelisteten Befehle können sich von den Befehlen unterscheiden, die beim Drücken der Taste [...] angezeigt werden, da sich Automation Builder Version und Firmware-Version unterscheiden können.