Funktion: Der Befehl erzeugt aus der selektierten Datei mit dem Formats *.h oder *.hhp entsprechende IEC-Objekte und legt diese IEC-Objekte im Ordner „IEC-Schnittstelle“ ab.
Aufruf: Menü „Erstellen“, Kontextmenü
Voraussetzung: Sie haben im Gerätebaum unterhalb des Objekts „C-Code-Modul“ eine importierte C-Code-Datei des Formats *.h oder *.hpp selektiert.
Wenn Sie den Befehl auswählen und die Headerdatei fehlerfrei ist, öffnet sich der Dialog „C-Funktionen“ mit einer Auflistung der Funktionen der Datei, die exportiert werden soll.
Dialog 'IEC-Schnittstelle erzeugen'
|
„Funktion“ |
Auflistung der Funktionen Sie wählen aus, für welche Funktionen ein entsprechendes IEC-Objekt erzeugt werden soll. |
|
„Import“ |
CODESYS generiert für die ausgewählten C-Funktionen entsprechende IEC-Objekte und legt diese im Ordner „IEC-Schnittstelle “ unterhalb des Objekts „C-Code-Modul“ ab. |
Siehe auch