Symbol: 
Funktion: Der Befehl macht alle manuellen Änderungen an den Verbindungen im Programm rückgängig und stellt den ursprünglichen Zustand wieder her.
Aufruf: Menü „CFC Routing“, Kontextmenü „Routing“
Voraussetzungen: Ein CFC-Editor ist aktiv.
CODESYS kann Verbindungen, die mit Kontrollpunkten fixiert sind, nicht automatisch routen.
Sie müssen die Kontrollpunkte vor dem Ausführen des Befehl entfernen. Dazu verwenden
Sie den Befehl „Kontrollpunkt entfernen“. Weiterhin müssen Sie manuell veränderte Verbindungen, die mit dem Icon
gekennzeichnet sind, lösen. Dazu verwenden Sie den Befehl „Verbindung lösen“.