Symbol:
, Tastaturkürzel [Strg] + [Umschalttaste] + [F2]
Funktion: Der Befehl öffnet die CODESYSHilfe.
Aufruf: Menü „Hilfe“
In der Onlinehilfe ist keine Indexsuche möglich. In der Offlinehilfe öffnet die Registerkarte „Index“.
Im Indexfenster sind alle Indexeinträge der Hilfe alphabetisch aufgelistet.
|
„ Look for “ |
Wenn Sie eine Buchstabenfolge in das Eingabefeld eingeben, sucht CODESYS automatisch nach einer Übereinstimmung mit einem Eintrag in der Indexliste. |
|
„Display“ |
Öffnet die Hilfeseite für den markierten Indexeintrag der Indexliste und zeigt den Titel der Hilfeseite und des Hilfe-CHMs im Fenster „Indexeinträge für <Indexeintrag> “ an. Wenn in diesem Fenster mehrere gefundene Seiten angezeigt werden, dann gelangen Sie zur entsprechenden Hilfeseite, wenn Sie auf einen Eintrag der Liste klicken. Ein Klick auf einen Eintrag der Indexliste bewirkt dasselbe. |