Funktion: Der Befehl kopiert den Inhalt einer Textdatei in den aktiven Editor an die aktuelle Cursorposition.
Aufruf: Der Befehl ist standardmäßig in keinem Menü enthalten. Sie können ihn mit Hilfe des Dialogs „Tools Anpassen“ aus der Befehlskategorie „Texteditor“ in ein Menü einfügen.
Voraussetzung: Die Datei muss die Dateiendung .txt haben. Der Befehl ist nur in einem Texteditor verfügbar.
Viele Entwicklungsumgebungen und Textverarbeitungsprogamme bieten die Möglichkeit, Code und Text als Textdatei zu exportieren. Der Inhalt dieser Datei kann mit diesem Befehl in den Editor kopiert werden.
Siehe auch