Funktion: Der Befehl öffnet den Dialog „Lokalisierungsvorlage erzeugen“. Hier definieren Sie, welche Textinformationen aus dem Projekt in eine Übersetzungsvorlage
des Dateiformats pot exportiert werden sollen.
Aufruf: Menü „Projekt Projektlokalisierung“.
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Dialog 'Lokalisierungsvorlage erzeugen'
Der Dialog dient der Auswahl der textuellen Informationen, die in die Lokalisierungsvorlage aufgenommen werden sollen.
|
„Namen“ |
Texte wie beispielsweise Dialogtitel, Objektnamen im Gerätebaum |
|
„Bezeichner“ |
Variablenbezeichner, Beispiel: |
|
„ Zeichenfolgen“ |
Beispielsweise |
|
„Kommentare“ |
Kommentartexte in den Programmierbausteinen |
|
„Positionsinformationen“ |
Auswahl, welche Positionen der oben ausgewählten Textkategorien im Projekt in die Übersetzungsdatei aufgenommen werden sollen. Die Positionsinformation steht jeweils in der/den ersten Zeile(n) eines Abschnitts für eine Übersetzung. Beispiel:
|
|
„Erzeugen“ |
Die Schaltfläche öffnet den Dialog zum Speichern einer Datei. Die Übersetzungsvorlage
wird in einer Textdatei vom Typ |
Siehe auch
-
Hilfe zu CODESYS Visualization: Mehrsprachigkeit