Symbol: 
Funktion: Der Befehl ermöglicht im Deklarationseditor das Ändern der Reihenfolge der Variablen
im gerade fokussierten Gültigkeitsbereich VAR_INPUT, VAR_OUTPUT oder VAR_IN_OUT.
Aufruf: Menü „Bearbeiten Refactoring“, Kontextmenü des gerade fokussierten Gültigkeitsbereichs im Deklarationseditor.
Voraussetzung: Der Fokus steht in der Deklaration eines der oben genannten Gültigkeitsbereiche und es ist mehr als 1 Variable darin deklariert.
Der Befehl öffnet den Dialog „Neu ordnen“ mit einer Liste aller Deklarationen des gerade fokussierten Gültigkeitsbereichs. Durch Ziehen mit der Maus können Sie eine selektierte Deklaration nach oben oder unten an eine andere Position ziehen.