Symbol: 
Funktion: Der Befehl weist einem Schritt eine IEC-Aktion zu.
Aufruf: Menü „AS“
Voraussetzung: Es ist ein Schritt selektiert.
CODESYS fügt das Aktionselement rechts neben dem selektierten Schrittelement ein.
Wenn Sie dem Schritt bereits eine oder mehrere Aktionen zugewiesen haben, werden diese in einer Aktionsliste untereinander dargestellt. Die neue Aktion wird dann folgendermaßen platziert:
-
Wenn Sie das Schrittelement selektiert haben, als erste Aktion des Schrittes, d.h. an oberster Position der Aktionsliste.
-
Wenn Sie eine der vorhandenen Aktionen in der Aktionsliste des Schrittes selektiert haben, direkt vor, d.h. oberhalb der Aktion.
Der linke Teil des Aktionselements enthält den Qualifizierer, standardmäßig N, im rechten Teil geben Sie den Aktionsnamen ein. Dazu klicken Sie in die Box, um
einen Editierrahmen zu erhalten. Sie müssen diese Aktion vorher im Projekt als POU
angelegt haben.
Sie können den Qualifizierer ebenfalls editieren. Eine Liste der gültigen Qualifizierer ist im Kapitel "Qualifizierer für Aktionen in AS" beschrieben.