Symbol
, Tastaturkürzel [F11]
Funktion: Der Befehl führt die Anweisung, an der das Programm aktuell steht, aus und hält vor der nächsten Anweisung.
Aufruf: Menü „Debug“
Voraussetzung: Die Applikation befindet sich im Onlinebetrieb und das Programm steht an der aktuellen Halteposition (Debugbetrieb).
Wenn in der auszuführenden Anweisung ein Aufruf ist (von einem Programm, einer Funktionsbaustein-Instanz, einer Funktion, einer Methode oder einer Aktion), wird in diesen untergeordneten Programmierbaustein gesprungen. Dessen Code erscheint in einem eigenen Editor. Die erste Anweisung dort wird ausgeführt und vor der nächsten Anweisung wird angehalten. Die neue aktuelle Halteposition ist dann im aufgerufenen Programmierbaustein.
Wählen Sie den Befehl „Prozedurschritt“, um im aktuell aktiven Programmierbaustein zu bleiben und den Aufruf in einem Schritt zu durchlaufen.