Funktion: Der Befehl stellt zunächst die Verbindung zum SPS-Gerät her, falls diese noch nicht besteht. Dann öffnet er den Dialog „Onlineliste“ mit einer Liste der gerade auf der Steuerung laufenden Traces. Der ausgewählte Trace wird dann mit dem im Dialog verfügbaren Befehl „Hochladen“ in den Trace-Editor geladen.
Aufruf: Menü „Trace“, Kontextmenü des Traceeditors
Voraussetzung: Der Editor eines „DeviceTrace“-Objekts ist geöffnet. Das Laufzeitsystem verwendet die Komponente CmpTraceMgr (Tracemanager). Mindestens eine Applikation auf dem Laufzeitsystem ist in Ausführung.
Im CODESYS-Projekt sind die Kommunikationseinstellungen für die SPS korrekt konfiguriert.




HINWEIS

Schließen des DeviceTrace-Editors beendet Verbindung zur Steuerung
Beachten Sie, dass mit dem Schließen des letzten geöffneten „DeviceTrace“-Editors auch die Verbindung zur Steuerung beendet wird! Um Geräte-Traces erneut im Projekt dargestellt zu bekommen, müssen Sie sie erneut in die „DeviceTrace“-Objekte laden.
Derzeit ist das Schleßen des Editors auch das empfohlene Vorgehen, um bewußt die Verbindung zur Steuerung zu beenden. Ausloggen genügt dafür nicht.