Symbol: 
Funktion: Der Befehl ermöglicht das Verbinden einer Strukturkomponenten mit einem Eingang skalaren Typs.
Aufruf: Menü „CFC Pins“, Kontextmenü „Pins“
Voraussetzungen: Ein CFC-Editor ist aktiv und ein Bausteineingang ist selektiert
Die Komponente der Struktur, die mit dem Eingang des Folgebausteins verbunden wird,
muss mit dem Attribut {attribute 'ProcessValue'} versehen sein. Der Datentyp der Strukturkomponente muss zu dem Datentyp des nachfolgenden
Eingangs kompatibel sein. So verbundene Eingänge werden mit dem Symbol 'V' markiert.
Beispiel
TYPE QINT :
STRUCT
Status : STRING;
{attribute 'ProcessValue'}
Value1 : INT;
Value2 : INT;
END_STRUCT
END_TYPE
PROGRAM PLC_PRG VAR input1: QINT; output1: QINT; intValue: INT; END_VAR

Wenn Sie bei dieser Verknüpfung den Befehl „Attributierte Komponente als Eingang verwenden“ nicht ausführen, wird ein Compilerfehler erzeugt.
Siehe auch