Symbol: 
Funktion: Der Befehl öffnet die Ansicht „Alle Forces anzeigen“, die eine spezielle Form einer Überwachungsliste ist.
Aufruf: Menü „Ansicht Überwachungsliste Alle Forces anzeigen“
Voraussetzung: Ein Projekt ist im Offline- oder Online-Betrieb geöffnet.
Die Ansicht enthält alle derzeit zum Forcen vorbereiteten und alle geforcten Variablen der Applikation in einer Liste. In der Liste sind die Aktionen möglich, die auch in anderen Überwachungslisten möglich sind. Zusätzlich gibt es in der Auswahlliste „Force aufheben“ der Ansicht folgende Befehle:
|
Tabellarische Anzeige aller geforcten und für das Forcen vorbereiteten Variablen der Applikation |
|
|
„Ausdruck“ |
Variablenname |
|
„Datentyp“ |
Datentyp der Variablen |
|
„Wert“ |
Aktueller geforcter Wert der Variablen |
|
„Vorbereiteter Wert“ |
Für das Forcen vorbereiteter Wert |
|
„Überschriebener Wert am Anfang des Zyklus“ |
Bei Eingängen wird der eigentliche Wert bereits vor dem Ausführen des Anwendercodes durch den Forcewert überschrieben. Somit ist dies der geforcte Wert. Bei Ausgängen ist dies der geforcte Wert. |
|
„Überschriebener Wert am Ende des Zyklus“ |
Bei Ausgängen ist dies der Wert, der im Zyklus berechnet wird. Dieser Wert wird jedoch am Ende des Zyklus durch den Forcewert überschrieben. Bei Eingängen ist dies der geforcte Wert. |
-
„Forcen aufheben und alle ausgewählten Werte beibehalten“: Für alle selektierten Einträge der Liste werden die Variablen auf den geforcten Wert gesetzt und das Forcen aufgehoben.
-
„Forcen aufheben und alle ausgewählten Werte wiederherstellen“: Für alle selektierten Einträge der Liste werden die Variablen auf den Wert zurückgesetzt, den sie vor dem Forcen hatten, und das Forcen wird aufgehoben.