Symbol: 
Funktion: Der Dialog dient der Konfiguration der Einstellungen für AS-Objekte. Jedes neue AS-Objekt hat die konfigurierten Einstellungen automatisch in seinen Eigenschaften.
Aufruf: Menü „Projekt Projekteinstellungen“, Kategorie „AS“
Voraussetzung: Ein Projekt ist geöffnet.
Registerkarte 'Variablen'
|
Implizit erzeugte Variablen (Flags) zur Kontrolle und zum Monitoring der Abarbeitung in einem AS-Diagramm. |
|
|
„Aktiv“ |
|
|
„Deklarieren“ |
|
|
„Auf alle anwenden“ |
In diesem Dialog vorgenommene Änderungen wendet CODESYS auf bereits bestehende AS-Objekte an. Im Eigenschaften-Dialog der AS-POUs aktiviert CODESYS die Option „Voreinstellungen verwenden“. |




HINWEIS

Eine automatisch deklarierte Flag-Variable ist nur im Online-Betrieb im Deklarationsteil des AS-Editors sichtbar.
Registerkarte 'Übersetzen'
|
„Nur aktive Transitionen berechnen“ |
|
|
Dieser Teil des Dialogs ist nur für Compilerversion < 3.4.1.0 verfügbar. |
|
|
„Firma “ „Titel“ „Version“ |
Definiert die AS-Bibliothek, die CODESYS standardmäßig verwendet. |
|
„Namensraum“ |
Wird definiert, um die Bibliotheken eindeutig ansprechen zu können. Erforderlich,
wenn verschiedene Versionen der Bibliothek auf dem System verfügbar sind. Achten Sie
darauf, dass es keine Unstimmigkeiten zwischen dem im Bibliotheksverwalter und dem
für das einzelne Objekt definierten Namensraum gibt. Als Standardeinstellungen gelten
die Daten der Bibliothek |
Jeder einzelne AS-Baustein speichert die Information über die Bibliotheksversion,
die gültig war, als Sie den Baustein einfügten. Dies kann dazu führen, dass Sie mehrere
Bibliotheksversionen innerhalb desselben Projekts verwenden. Um das zu vermeiden,
können Sie ab Compilerversion 3.4.1.0 hier keine fixe Version der IecSfc.library mehr eintragen. Die Bibliotheksversion, die Sie für alle AS-Bausteine des Projekts
verwenden, definieren Sie nun über einen Platzhalter. CODESYS löst den Platzhalter abhängig von der verwendeten Compilerversion auf. Die Zuordnung
der Bibliotheksversion zur Compilerversion ist im Bibliotheksprofil definiert.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
: Die entsprechende Variable wird verwendet.