Funktion: Der Dialog ermöglicht das Ändern der Speichereinstellungen des Zielgeräts.
Aufruf: Menü „Ansicht Eigenschaften“, Kontextmenü der Applikation
Voraussetzung: Die Applikation ist in der Ansicht „Geräte“ selektiert.
|
„Speichereinstellungen des Zielgeräts überschreiben“ |
Hinweis: Wenn die Speichereinstellungen des Zielgeräts geändert werden, kann auf dem Zielgerät nicht mehr auf eine bestehende Applikation eingeloggt und auch kein Online-Change mehr durchgeführt werden. |
|
„Eingangsgröße“ „Ausgangsgröße“ „Speichergröße“ |
Eingabefelder für die Speichergrößen, mit denen die in der Gerätebeschreibung hinterlegten
Werte Voraussetzung: Die Option „Speichereinstellungen des Zielgeräts überschreiben“ ist aktiviert. |
Siehe auch
: Die in der Gerätebeschreibung hinterlegten Speichereinstellungen werden durch die
in