CODESYS bietet die Möglichkeit, das gesamte Projekt nach der Definitionsstelle einer Variablen oder Funktion zu durchsuchen. Dabei wird der Baustein, der die Definition enthält, im Editor geöffnet und die Deklaration markiert.
Finden der Deklaration einer Variablen
Voraussetzung: Es ist eine POU im Editor geöffnet.
-
Setzen Sie den Cursor auf einen Bezeichner in der Implementierung.
-
Wählen Sie den Befehl „Bearbeiten Symbol suchen Gehe zu Definition“.
Die POU mit der Deklaration wird im Editor geöffnet und die Definition der Variablen wird markiert. Wenn die Definition in einer "übersetzten" Bibliothek liegt, wird der entsprechende Baustein im Bibliotheksverwalter geöffnet.
Sie können den Befehl im Offline- und Online-Modus verwenden.
Beispiele
Der folgende Baustein enthält eine Funktionsbaustein-Definition (fbinst), einen Programmaufruf (prog_y()) und einen Funktionsbaustein-Aufruf (fbinst.out):
VAR fbinst:fb1; ivar:INT; END_VAR prog_y(); ivar:=prog_y.y; res1:=fbinst.out;
Wenn Sie den Cursor auf prog_y stellen, öffnet der Befehl das Programm prog_y in seinem Editor.
Wenn Sie den Cursor auf fbinst stellen, setzt der Befehl den Fokus ins Deklarationsfenster in Zeile fbinst:fb1;
Wenn Sie den Cursor auf out stellen, öffnet der Befehl den Funktionsbaustein fb1 in seinem Editor.
Siehe auch