Symbol: 
Eine globale Variablenliste (tasklokal) dient der Deklaration, der Bearbeitung und der Anzeige von globalen Variablen. Bei dieser speziellen globalen Variablenliste können die darin deklarierten Variablen nur von einer Task geschrieben werden. Alle anderen Tasks können nur lesend darauf zugreifen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Werte dieser Variablen auch bei Projekten mit Multicore immer konsistent sind.
Das Objekt ist ab Compilerversion 3.5.13.0 und entsprechender Gerätebeschreibung verfügbar.
|
„Task mit Schreibzugriff“ |
Task, die exklusive Schreibrechte auf die Variablen besitzt |