|
Befehle „Einloggen“ dann Befehl „Mit Download einloggen“ |
Lädt die Applikation auf „SPS 1“ Auf „SPS 1“ wird die Applikation angehalten und entfernt. Dann wird die neue Applikation geladen. Währenddessen wechselt die passive „SPS 2“ in den Redundanzsimulationsbetrieb. Nach einiger Zeit versucht „SPS 2“ eine Synchronisierung anzustoßen. Der Versuch wird alle 10 Sekunden wiederholt. Erst wenn „SPS 1“ startet, wird die Synchronisierung erfolgreich angestoßen. Hinweis: Es genügt, die Applikation auf „SPS 1“ zu laden. |
|
Befehl „Einloggen“ dann Befehl „Mit Online-Change einloggen“ |
Führt einen Online-Change auf „SPS 1“ aus Auf der aktiven „SPS 1“ wird die Applikation angehalten und dann entfernt. Dann wird die neue Applikation geladen. Währenddessen wechselt die passive „SPS 2“ in den Redundanzsimulationsbetrieb. Nach einiger Zeit versucht die „SPS 2“ eine Synchronisierung anzustoßen. Der Versuch wird alle 10 Sekunden wiederholt. Sobald auf „SPS 1“ die Applikation startet, wird auch die Synchronisierung erfolgreich angestoßen. Nach erfolgreicher Synchronisierung wechselt „SPS 2“ in den Standby-Betrieb. Falls das Starten „SPS 1“ länger als 10 Sekunden dauert, wechselt „SPS 2“ in den Fehlerbetrieb. Auch im Fehlerbetrieb versucht „SPS 2“ eine Synchronisierung anzustoßen. Hinweis: Es genügt, Online-Change auf „SPS 1“ auszuführen. |
|
Befehl „Reset warm“ |
Führt auf beiden SPSen gleichzeitig einen Warmstart aus Die Redundanztask wird weiterhin synchronisiert. Der Redundanzstatus aktiv/passiv bleibt bestehen. |
|
Befehl „Reset kalt“ |
Führt auf beiden SPSen gleichzeitig einen Kaltstart aus Die Redundanztask wird weiterhin synchronisiert. Der Redundanzstatus aktiv/passiv bleibt bestehen. |
|
Befehl „Reset Ursprung“ |
Führt ein Urlöschen auf beiden SPSen aus Die Redundanztask wird weiterhin synchronisiert. Der Redundanzstatus aktiv/passiv bleibt bestehen. |
|
Befehl „Reset Original Gerät“ |
Führt ein Urlöschen auf „SPS 1“ aus Dabei werden die wichtigsten Einstellungen in den Laufzeitkonfigurationsdateien entfernt. Der Redundanzstatus wird auf Redundanzsimulationsbetrieb gesetzt. |
|
Befehl „Start“ |
Startet die Applikation auf „SPS 1“. Infolgedessen wird die Synchronisierung angestoßen. Nach erfolgreicher Synchronisierung wechselt „SPS 2“ in den Standby-Betrieb und „SPS 1“ ist aktiv. Falls das Starten der „SPS 1“ länger als 10 Sekunden dauert, wechselt „SPS 2“ in den Fehlerbetrieb. Auch im Fehlerbetrieb versucht „SPS 2“ eine Synchronisierung anzustoßen. |
|
Befehl „Stop“ Befehl „Einzelzyklus“ |
Stoppt die Applikation auf „SPS 1“ „SPS 2“ wechselt infolgedessen in den Redundanzsimulationsbetrieb. Nach einiger Zeit versucht „SPS 2“ eine Synchronisierung anzustoßen. Der Versuch wird alle 10 Sekunden wiederholt. Hinweis: Erst wenn auf „SPS 1“ die Applikation startet, wird auch die Synchronisierung erfolgreich angestoßen. Nach erfolgreicher Synchronisierung wechselt „SPS 2“ in den Standby-Betrieb. |
|
Haltepunkte |
Keine Unterstützung im Redundanzsystem Die Befehle werden nur auf „SPS 1“ ausgeführt. Hinweis: Debuggen und Einzelschritt-Ausführungen mit Haltepunkten sind generell auf zwei Steuerungen nicht möglich. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'