Die RETURN-Anweisung verwenden Sie, um einen Funktionsbaustein zu verlassen. Dies können Sie
beispielsweise von einer Bedingung abhängig machen.
Beispiel
IF xIsDone = TRUE THEN RETURN; END_IF; iCounter := iCounter + 1;
Wenn der Wert von xIsDone gleich TRUE ist, wird der Funktionsbaustein sofort verlassen und die Anweisung iCounter := iCounter + 1; wird nicht ausgeführt.
Siehe auch