Objekt: PROFINET IO-Device
In diesem Dialog konfigurieren Sie eine Kommunikationsverbindung (PROFINET IO: "Application Relation") zu einem PROFINET IO-Feldgerät.
Für alle Einstellungen im vorliegenden Dialog gilt, dass es von der Gerätebeschreibung abhängt, ob die Werte hier editierbar sind und welche Werte vorgegeben und möglich sind.
|
„Stationsname“ |
Der Stationsname des Gerätes. Er dient der eindeutigen Identifikation des Geräts im Netzwerk. |
|
„Stationsstatus“ |
32-Bit-Fehlercode gemäß der PROFINET IO-Spezifikation. Im Fehlerfall, zum Beispiel bei einem fehlgeschlagenen Verbindungsaufbau oder einer Unterbrechung der Verbindung wird hier der Status ausgegeben. Zusätzlich wird eine Beschreibung ausgegeben. |
|
„IP-Parameter“ |
|
|
„IP-Adresse“ |
Die IP-Einstellungen des Gerätes. Werden beim Verbindungsaufbau vom Controller gesetzt. |
|
„Subnetzmaske“ |
|
|
„Default-Gateway“ |
|
|
„Kommunikation“ |
|
|
„Send Clock (ms)“ |
Sendetakt in Millisekunden. |
|
„Reduction Ratio“ |
Untersetzungsfaktor Der Sendezyklus ist festgelegt durch „Send Clock“ * „Reduction Ratio“. Ein „Send Clock“ von 1ms und eine „Reduction Ratio“ von 4 bedeuten also, dass alle 4ms IO-Daten gesendet werden. |
|
„Phase“ |
Durch eine „Reduction Ratio“ von Wenn wie im Bespiel oben „Send Clock“ = 1 und „Reduction Ratio“ = 4, dann könnten Sie folglich Phasen 1 - 4 konfigurieren. Bei 4 Slaves mit diesen Send Clock- und Reduction Ratio-Einstellungen könnten Sie also jedem der 4 Slave eine der Phasen 1 - 4 zuweisen. Dadurch wird in jeder der 4 Phasen des Sendezyklus nur ein Datenpaket gesendet und die Last gleichmäßig verteilt. |
|
„Watchdog (ms)“ |
Überwachungszeit. Ein Vielfaches des Sendezyklus (Sendezyklus = „Send Clock“ * „Reduction Ratio“). Mögliche Werte 3 ms – 1920 ms. Wenn der Controller oder das PROFINET IO-Device innerhalb diesen Zeitraums keine IO-Daten vom Kommunikationspartner erhalten hat, führt dies zum Verbindungsabbruch. Das Gerät geht in Fehler und schaltet die Ausgänge auf Ersatzwerte. |
|
„VLAN-ID“ |
VLAN Kennzeichner: Nummer zwischen 0–4095 für VLAN Typ 802.1Q. Hinweis: Für neuere Geräte nach PROFINET IO-Spezifikation V2.3 ist nur noch "0" zulässig. |
|
„RT-Class“ |
Wenn verfügbar, können Sie von der Liste die gewünschte RT-Class wählen (Echtzeitkommunikation). |
|
„Anwenderparameter“ |
|
|
„Alle Standardwerte setzen“ |
CODESYS setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen (siehe Spalte "Standardwert") aus der GSDML-Datei zurück. |
|
„Alle Werte lesen“ |
CODESYS liest die aktuellen Werte aus dem Gerät und aktualisiert sie im Editor. |
|
„Alle Werte schreiben“ |
CODESYS schreibt die aktuellen Werte des Editors in das IO-Device. Nicht alle IO-Devices unterstützen eine Aktualisierung ihrer Parameter im Run-Mode. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'