Objekt: PROFINET IO-Modul
|
„Id-Nummer“ |
Kennung des Moduls, aus der Gerätebeschreibung |
|
„Slot-Nummer“ |
Position des IO-Moduls unterhalb des IO-Devices, startet mit "1" für das erste Modul und wird für jedes weitere hochgezählt; ergibt sich also automatisch aus der aktuellen Struktur im Gerätebaum. |
|
„Alle Standardwerte setzen“ |
CODESYS setzt alle Einstellungen auf die Standardeinstellungen (siehe Spalte "Standardwert") aus der GSDML-Datei zurück. |
|
„Alle Werte lesen“ |
CODESYS liest die aktuellen Werte aus dem Gerät und aktualisiert sie im Editor. |
|
„Alle Werte schreiben“ |
CODESYS schreibt die aktuellen Werte des Editors in das IO-Modul. Nicht alle IO-Module unterstützen eine Aktualisierung ihrer Parameter im Run-Mode. In diesem Fall erscheint eine Fehlermeldung. |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'