Eine Animation der Darstellung von Text können Sie in der Eigenschaft „Schriftartvariablen“ konfigurieren. Alle Basiselemente verfügen über diese Eigenschaft, außerdem noch Tabellen, Scrollbalken, und Textfelder.
Beispiel: Schriftartgröße animieren
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
-
Öffnen Sie die Visualisierung und fügen Sie ein Element „Rechteck“ hinzu.
Die Ansicht „Eigenschaften“ zeigt die Konfiguration des Elements an.
-
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Texte Text“ mit
Important. -
Deklarieren Sie in der Applikation in der POU
PLC_PRGeine typkonforme Variablen:iFontHeight : INT; -
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Schriftartvariablen Größe“ mit
PLC_PRG.iFontHeight. -
Implementieren Sie eine Änderung der Größe der Schriftart.
iFontHeight := iFontHeight + 1) MOD 20;
-
Übersetzen, laden und starten Sie die Applikation.
Die Applikation läuft. Die Visualisierung öffnet sich. Das Rechteck ist mit
Importantbeschriftet. Die Schriftgröße wächst von 1 auf 20 an.