Symbol: 
Funktion: Wenn Sie den Befehl im Menü „Visualisierung“ ausführen, erscheint der Dialog „Trendassistent.“
Aufruf: Menü „Visualisierung“, Kontextmenü eines Elements „Trend“ im Visualisierungseditor
Voraussetzung: Im aktiven Visualisierungseditor ist ein Trend selektiert.
Dialog 'Trendassistent'
Jede Zeile der Tabelle enthält ein Steuerelement, das dem Trend zugeordnet werden kann. Die Elemente werden in der Visualisierung neben dem Trend platziert. Die Steuerelemente werden in der Eigenschaft „Zugeordnete Steuerelemente“ gespeichert und können dort auch geändert werden.
|
„Zugehöriges Steuerelement“ |
|
|
„Position“ |
Position des Steuerelements in Bezug zum Trend |
|
„Typ des einzufügenden Elements“ |
Auswahlliste mit den installierten Typen des Steuerelements |
|
„Instanzname“ |
Instanzname des Steuerelements |
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
: Das zugehörige Element ist in der Visualisierung vorhanden und über die Eigenschaft
: Ein Deaktivieren der Option bewirkt nicht, dass das Element aus der Visualisierung entfernt wird.