Eine Website in der Visualisierung anzeigen
Voraussetzung: Eine Visualisierung in einem CODESYS Projekt ist geöffnet, die Ansichten „Visualisierungswerkzeuge“ und „Eigenschaften“ der Visualisierung sind ebenfalls geöffnet.
-
Ziehen Sie das Element „Webbrowser“ aus „Spezielle Steuerelemente“ in den Visualisierungseditor.
-
Klicken Sie auf das Element im Editor.
In der Ansicht „Eigenschaften“ sind die Elementeigenschaften des Elements „Webbrowser“ aufgelistet.
-
Geben Sie in den Eigenschaften „Position“ für die „Breite“ und die „Höhe“ die Größe in Pixel ein, beispielsweise
600. -
Geben Sie in „Steuervariablen URL“ die URL für die Website ein, zum Beispiel
'http://de.wikipedia.org'. Hier können Sie auch eine Variable (STRINGoderWSTRING) angeben, der im Projekt die URL zugewiesen wird. -
Geben Sie in „Steuervariablen Anzeigen“ eine boolesche Variable ein, zum Beispiel
bSetURLWenn die Variable
bSetURLden WertTRUEhat, wird die Website'http://de.wikipedia.org'zur Laufzeit angezeigt.
Vor- und Rückwärtsnavigation für die Website über Schaltflächen konfigurieren
Voraussetzung: Das Element „Webbrowser“ Ihrer Visualisierung ist wie oben beschrieben konfiguriert.
-
Deklarieren Sie in einer POU die beiden booleschen Variablen
bGoBackundbGoForward. -
Klicken Sie im Visualisierungseditor auf den „Webbrowser“.
-
Wählen Sie für die Eigenschaft „Steuervariablen Zurück“ die Variable
bGoBackaus der Eingabehilfe aus, für „Steuervariablen Zurück“ die VariablebGoForward. -
Fügen Sie aus „Allgemeine Steuerelemente“ zweimal das Element „Schaltfläche“ Ihrer Visualisierung hinzu.
-
Klicken Sie auf eine „Schaltfläche“ im Visualisierungseditor und ziehen Sie die „Schaltfläche“ an die gewünschte Position, zum Beispiel oberhalb des Elements „Webbrowser“.
-
Geben Sie in der Eigenschaft „Texte Text“ das Zeichen
>ein und wählen Sie in „Texteigenschaften Schriftart“ eine gewünschte Schriftart über die Eingabehilfe aus, zum BeispielArial, Fett, 14. -
Konfigurieren Sie die Eigenschaft „Eingabekonfiguration OnMouseClick“ so, dass die Variable
bGoForwardumschaltet. -
Konfigurieren Sie die zweite Schaltfläche als Rückwärtsnavigations-Schaltfläche analog zu den Schritten 5 bis 7.
Wenn die Variable
bSetURLden WertTRUEhat, werden die Website'http://de.wikipedia.org'und die Schaltflächen zur Vor- und Rückwärtsnavigation angezeigt. Wenn Sie auf die Schaltflächen klicken, wird zur vorigigen bzw. nächsten Webseite navigiert.