Ein Visualisierungsstil ist eine Sammlung von Farben, Schriftarten, Bildern und beliebigen Werten, die als Stileigenschaften definiert sind. Sie können bei der Gestaltung eines Visualisierungselements nur diese Stileigenschaften verwenden. Dann erhalten Sie ein einheitliches stilabhängiges Erscheinungsbild.
Ein Element, das Stilfarben und Stilschriftarten anwendet, verhält sich in jedem ausgewählten
Stil entsprechend dem Stildesign. So kann eine Stileigenschaft wie Elementgrundfarbe in dem einen Stil die Farbe blau sein, in einem anderen aber grau. Wenn dagegen ein
Element seine Farbe auf einen festen Wert gesetzt hat, ist diese Farbe auch bei einem
Stilwechsel fest.
Alle anwendbaren Stile sind konsistent, da sie einen festen Satz an Stileigenschaften definieren. Dadurch können Sie problemlos zwischen den Stilen wechseln, um die Optik Ihrer Visualisierung anzupassen. Sie erhalten in der Vorschau zum Stil eine Vorstellung, wie ein Stil wirkt.
CODESYS liefert verschiedene Stile mit, beispielsweise die Stile Flat style oder White Style.
Die Stile, die zur Auswahl stehen, sind im Visualisierungsstil-Repository installiert.
Der ausgewählte Stil, der gültig für alle Visualisierungen der Applikation ist, ist eingestellt in Objekt „Visualisierungsmanager“ in Registerkarte „Einstellungen“ in Gruppe „Stilkonfiguration“ in „Ausgewählter Stil“. Zusätzlich stehen Ihnen dessen Stileigenschaften Ihnen bei der Gestaltung eines Elements in der Ansicht „Eigenschaften“ zur Verfügung. Bei jedem Element können Sie diese Stilwerte statt beliebigen festen Werten zuweisen.
Der Stil wird bei allen Visualisierungen, die unter einer Applikation liegen, angewendet. Bei einer Bibliotheksvisualisierung oder einer Visualisierung der POUs-Ansicht wird außerdem die Einstellungen des Dialogs „Optionen - Visualisierungsstile“ berücksichtigt.
Siehe auch
-
linktarget doesn't exist but @y.link.required='true'
Visualisierungselement mit Stileigenschaften gestalten
Der eingestellte Stil stellt Stileigenschaften zur Verfügung. Diese werden in der Ansicht „Eigenschaften“ eines Elements in den Auswahllisten der Spalte „Wert“ angeboten. Dabei ist berücksichtigt, welche Stileigenschaften zu welcher Eigenschaft passend sind. Beispielsweise werden bei einer Farbzuweisung auch nur Stileigenschaften mit Farbdefinitionen angeboten.
Ein Stil kann Visualisierungselementeigenschaften direkt definiert haben. Wenn dieser Stil im Projekt angewendet wird, sind solche Eigenschaften für Sie nicht mehr einstellbar.
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
-
Doppelklicken Sie auf die Visualisierung.
-
Selektieren Sie ein Element.
-
Wählen Sie „Ansicht Elementeigenschaften“.
-
Klicken Sie in Fenster „Eigenschaften“ in Kategorie „Farben“ in das Eingabefeld einer Farbe.
Die Auswahlliste mit Stileigenschaften öffnet sich. Die Stilfarben stammen aus dem aktuell ausgewählten Stil.
-
Wählen Sie eine Stileigenschaft aus.
Die Visualisierung stellt das Element dem Stil entsprechend dar.
Beispiel
Eine Visualisierung wendet den Stil CompanyStyle8 an, der die Farben CompanyRed, CompanyBlue und CompanyGreen definiert. In der Visualisierung ist ein Element selektiert. In der Ansicht „Eigenschaften“ können Sie das Element konfigurieren. Mit Klick in das Wertefeld der Eigenschaft
„Farbe“ erhalten Sie eine Auswahlliste mit den Einträgen CompanyRed, CompanyBlue und CompanyGreen.
Visualisierungsstil wechseln
Bei der Einstellung eines Stils im Visualisierungsmanager erhalten Sie alle vollständigen Stile des Repositorys zur Auswahl. Dabei spielt es keine Rolle und ist auch nicht ersichtlich, ob ein Stil von anderen Stilen abgeleitet ist.
Sie erhalten in der Vorschau zum Stil eine Vorstellung, wie ein Stil wirkt.
Wie eine Visualisierung einen Stil zur Laufzeit umsetzt, hängt auch von der Darstellungsvariante ab. Wenn zum Beispiel einer Darstellungsvarianten eine Schriftart, die im Stil definiert ist, nicht zur Verfügung steht, zeigt sie die Visualisierung in einer voreingestellten Schriftart an.
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
-
Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf das Objekt „Visualisierungsmanager.“
Der Editor öffnet sich.
-
Klicken Sie dort in der Registerkarte „Einstellungen“ in der Gruppe „Stilkonfiguration“ in das Eingabefeld von „Ausgewählter Stil“.
Alle im Repository installierten Stile werden aufgelistet.
-
Fokussieren Sie einen Stil.
Eine Vorschau auf die Darstellung, die den Stil anwendet, erscheint in einem eigenen Fenster.
-
Wählen Sie einen Stil aus.
Der Stil wird angewendet. Die Vorschau unter „Stilkonfiguration“ zeigt die neue Einstellung an.
-
Doppelklicken Sie auf eine Visualisierung.
Die Visualisierung erscheint im neuen Stil.
Version aktualisieren
Voraussetzung: Ein Projekt mit einer Visualisierung ist geöffnet.
-
Wählen Sie in „Projekt Projektumgebung“ die Registerkarte „Visualisierungsstile“.
CODESYS listet alle neuen Versionen der aktuell verwendeten Stile auf.
-
Wählen Sie „Alles auf "neuest" setzen.“
Der Stil wird aktualisiert. Visualisierungen und deren Elemente wenden den neuen Stil an.
-
Visualisierungsstil im Visualisierungsstil-Editor bearbeiten
-
Visualisierungsstile in Repositorys verwalten