Sie können die in CODESYS erstellten Rezepturen über eine Visualisierung verwalten und anwenden. Dazu gibt es in der Eingabekonfiguration eines Visualisiserungselements die Möglichkeit, folgende Befehle ausführen zu lassen:
-
„Rezeptur lesen“
-
„Rezeptur schreiben“
-
„Rezeptur aus Datei laden“
-
„Rezeptur in Datei speichern“
-
„Rezeptur erstellen“
-
„Rezeptur löschen“
Beispiel: Rezepturen über Visualisierungselemente laden
Voraussetzung: Sie haben das Objekt „Visualisierung“ in Ihrem Projekt eingefügt.
-
Erstellen Sie eine Rezeptur gemäß der Anweisung des Kapitels "Werte ändern mit Rezepturen - Erstellen einer Rezeptur".
Vergeben Sie dabei folgende Namen
-
Rezepturdefinition "Recipes"
-
Rezepturen "Recipe1" und "Recipe2"
-
Variablen
iValue1undiValue2
Geben Sie unterschiedliche Werte für die Variablenwerte der beiden Rezepturen ein.
-
-
Öffnen Sie das Objekt „Visualisierung“ im Editor
-
Platzieren Sie ein Element „Schaltfläche“ in Ihrer Visualisierung. Beschriften Sie es mit "Lade Rezept 1". Sie können den Text direkt durch einen Doppelklick auf das Element oder über die Eigenschaft „Texte Text“ eingeben.
-
Klicken Sie auf das Wertefeld der Eigenschaft „Eingabekonfiguration“ : „OnMouseDown“
Es öffnet sich der Dialog „Eingabekonfiguration“
-
Selektieren Sie in der linken Auswahl „Befehl ausführen“ und klicken Sie auf die Schaltfläche

Die Konfiguration des Befehls „Internes Kommando“ öffnet sich auf der rechten Seite des Dialogs
-
Wählen Sie aus dem Auswahlmenü den Befehl „Rezeptur schreiben“.
-
Klicken Sie auf die Schaltfläche
.Der Befehl „WriteRecipe“ wird in die Liste übernommen.
-
Geben Sie als ersten Parameter
'Recipes'und als zweiten Parameter'Recipe1'ein. -
Schließen Sie den Dialog mit „OK“.
-
Platzieren Sie eine zweite Schaltfläche "Lade Rezept 2" und wiederholen Sie die Schritte 4 bis 8. Geben Sie bei Schritt 7 als zweiten Parameter
'Recipe2'ein. -
Laden sie das Programm auf die Steuerung und Starten Sie es. Beobachten Sie die Variablen
iValue1undiValue2, während Sie die Schaltflächen „Lade Rezept 1“ und „Lade Rezept 2“ drücken.
Das Zuordnen der anderen Rezepturbefehle zu Visualisierungselementen erfolgt analog zu diesem Beispiel. Eine Beschreibung der internen Befehle finden Sie auf der Hilfeseite der Eingabekonfiguration.