Die Registerkarte enthält die Slave-Parameter, die in der Gerätebeschreibungsdatei definiert sind.
Wenn der Autokonfigurationsmodus des Masters gewählt ist, werden hier die Parameter automatisch nach den Vorgaben aus der Beschreibungsdatei und der Netztopologie eingestellt. Bei Standardanwendungen ist es normalerweise auch nicht erforderlich, sie zu bearbeiten.
|
„Wert“ |
Nur einige wenige Parameter sind editierbar. Eine Änderung ist nur wirksam, wenn der Autokonfigurationsmodus deaktiviert ist. Grundsätzlich sollte der Benutzer hier nichts ändern, da dies zu einer ungültigen Konfiguration führen könnte, die den Slave daran hindert, in den Betriebszustand überzugehen. |