Symbol 
Funktion: Der Befehl startet die statische Codeanalyse für die aktive Applikation und gibt die Ergebnisse im Meldungsfenster aus.
Aufruf: Menü „Erstellen Statische Analyse“
Bei der Codeanalyse führt CODESYS eine Codegenerierung durch, wie auch mit dem Befehl „Erstellen Code erzeugen“. Die Ergebnisse der Analyse werden im Meldungsfenster in der Kategorie „Übersetzen“ als Fehler
und Warnungen
ausgegeben. Die Nummern beziehen sich auf die entsprechenden Regeln, so wie sie in
den Projekteinstellungen definiert sind. Die Syntax für die Meldungsausgabe ist „SA<rule number:<rule text>“.
Siehe auch