CAA_SerialCom freigebenPermanentlink

Das „CAA SerialCom“ Protokoll ist das serielle Standardprotokoll von CODESYS. Es ermöglicht die Implementierung eines benutzerdefinierten seriellen Protokolls.

Als ‎⮫ Anwendungsbeispiel wird ein Beispiel bereitgestellt, das beschreibt, wie die serielle Kommunikation für ASCII-Daten über RS-232 oder RS-485 auf einer AC500 oder AC500-eCo SPS implementiert wird. . Die beschriebene Implementierung basiert auf der Bibliothek „AC500_Com“, die die CAA-SerialCom-Bibliothek implementiert, um eine Verbindung über die COM-Schnittstellen herzustellen.

Standardeinstellung

COM_port_nodes

Beim Erstellen eines neuen Projekts wird das Protokoll „CAA SerialCom“ automatisch mit dem „COM_1“ Port einer SPS verbunden.

Zur Standardeinstellung wechseln

Delete_to_switch
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten „COM_1“ in der Gerätestruktur und klicken Sie auf „Löschen“.

    Der Knoten wird wieder auf das Protokoll „CAA SerialCom“ umgeschaltet.

Parameter

COM1_Parameters

Da „CAA SerialCom“ kein echtes Protokoll darstellt, sind keine spezifischen Parameter erforderlich. Ein Teil der allgemeinen Einstellungen ist auf der Registerkarte „COM_1“ nach einem Doppelklick auf den Knoten „COM_1“ verfügbar, weitere allgemeine Einstellungen finden Sie im Protokollknoten.

⮫ „Einrichten einer seriellen Schnittstelle“