Enumeration ERROR_IDPermanentlink

Typ der Rückgabewerte aller Methoden und Funktionen zur Abfrage von Informationen zur Diagnose.

Name

Typ

Anmerkung

Fehlerbehebung

NO_ERROR

16#0

Ausführung erfolgreich abgeschlossen

ERR_PARAMETER

16#1

Ungültiger Parameterwert im Funktionsaufruf

Parameter korrigieren

ERR_NO_SINK

16#2

Registrierung als Waschbecken fehlgeschlagen

ERR_NO_TEXT_LIST

16#3

Abrufen einer Gerätetextliste fehlgeschlagen

Textlisten prüfen

ERR_NO_TEXT_CONTENT

16#4

Mindestens ein Inhalt konnte nicht aus der Textliste geholt werden

ERR_COMPETING

16#5

Fehlgeschlagen wegen konkurrierendem Zugriff einer anderen Methode

Erneut versuchen

ERR_ASYNC

16#6

Asynchroner Prozess konnte nicht erstellt werden

ERR_INTERNAL

16#7

Jeder interne Fehler während der Ausführung

BUSY

16#FFF

Busy

Nochmals anrufen, um das endgültige Ergebnis zu erhalten

NO_ERROR_NO_DATA

16#FFFF

Ausführung erfolgreich abgeschlossen, keine Diagnosemeldungen mehr

Alle Werte außer "BUSY" sind Endergebnisse. Falls "NO_ERROR" zurückgegeben wird, wurde die angeforderte Aktion erfolgreich durchgeführt. "NO_ERROR_NO_DATA" zeigt ebenfalls einen erfolgreichen Abschluss an. Der einzige Unterschied zu "NO_ERROR" ist die Tatsache, dass eine (weitere) Angabe gemacht werden muss. Alle anderen Rückgabewerte (außer "BUSY") sind endgültige Fehlerzustände. Wenn eine Methode oder Funktion "BUSY" zurückgibt, muss sie in den folgenden Zyklen erneut aufgerufen werden, bis sie ein endgültiges Ergebnis liefert.