Durchführung eines Updates über SpeicherkartePermanentlink

Bootprojekt und Firmware-Aktualisierung

Vorbedingung: Vorbereitete Speicherkarte mit Bootprojekt und Firmware.

⮫ „Vorbereitung der Speicherkarte“

  1. Schalten Sie das Gerät aus.

  2. Setzen Sie die Speicherkarte ein.

  3. Schalten Sie das Gerät ein.

    Das abwechselnde Blinken der RUN- und ERR-LEDs zeigt an, dass der Aktualisierungsvorgang läuft.

    Am Ende des Aktualisierungsvorgangs wird ein Neustart durchgeführt, und das Boot-Projekt sowie die System-Firmware werden gestartet, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.

    Wenn die RUN-LED blinkt (die ERR-LED ist aus), war die Aktualisierung erfolgreich und auf dem Display wird „done“ angezeigt.

    Wenn die ERR-LED blinkt (die RUN-LED ist aus), ist die Aktualisierung fehlgeschlagen und auf dem Display wird „FAIL“ angezeigt.

    Die Textdatei „SDCARD.RDY“ enthält die Ergebnisse der einzelnen Aktualisierungen. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, enthält die Datei die Gründe für den Abbruch. Auf der Grundlage dieser Informationen können weitere Schritte zur Lösung des Problems unternommen werden.

  4. Schalten Sie das Gerät aus.

  5. Entfernen Sie die Speicherkarte.

  6. Schalten Sie das Gerät ein.

    Das System startet mit dem neuen Bootprojekt und der neuen Firmware.

Aktualisierung der Firmware

Vorbedingung: Vorbereitete Speicherkarte mit Bootprojekt und Firmware.

⮫ „Vorbereitung der Speicherkarte“

  1. Schalten Sie das Gerät aus.

  2. Setzen Sie die Speicherkarte ein.

  3. Schalten Sie das Gerät ein.

    Das abwechselnde Blinken der RUN- und der ERR-LED zeigt an, dass der Aktualisierungsvorgang läuft.

    Am Ende des Update-Vorgangs wird ein Neustart durchgeführt und die System-Firmware gestartet, um den Update-Vorgang abzuschließen.

    Wenn die RUN-LED blinkt (die ERR-LED ist aus), war die Aktualisierung erfolgreich und auf dem Display erscheint done.

    Wenn die ERR-LED blinkt (die RUN-LED ist aus), ist die Aktualisierung fehlgeschlagen und auf dem Display wird FAIL angezeigt.

    Die Textdatei „SDCARD.RDY“ enthält die Ergebnisse der einzelnen Aktualisierungen. Wenn die Aktualisierung fehlschlägt, enthält die Datei die Gründe für den Abbruch. Auf der Grundlage dieser Informationen können weitere Schritte zur Lösung des Problems unternommen werden.

  4. Schalten Sie das Gerät aus.

  5. Entfernen Sie die Speicherkarte.

  6. Schalten Sie das Gerät ein.

    Das System startet mit der neuen Firmware.