Parametrierung des E/A-BussesPermanentlink

Doppelklicken Sie im Gerätebaum auf den Knoten „IO_Bus“, um die E/A-Bus-Konfiguration zu öffnen.

Die folgenden Parameter stehen zur Verfügung.

Parameter

Standard

Wert

Beschreibung

Run on config fault

Nein

Nein

Im Falle eines Konfigurationsfehlers wird das Anwenderprogramm nicht gestartet.

Ja

Das Anwenderprogramm wird auch im Falle eines Konfigurationsfehlers am E/A-Bus gestartet.

Max wait run

3000

0...120000

Maximale Wartezeit für gültige Eingaben.

Bei einem digitalen E/A-Modul stehen die Kanäle als WORD, BYTE und BOOL zur Verfügung. Da die Analogeingänge auch als digitale Eingänge konfiguriert werden können, ist das Bit 0 jedes Kanals auch als BOOL vorhanden.

Der symbolische Name eines Kanals kann in der Kanaldeklaration vor der Zeichenfolge „AT“ eingegeben werden.

 Es sollten alle Kanäle mit symbolischen Namen versehen werden und im Programmcode grundsätzlich nur mit symbolischen Namen gearbeitet werden. Wenn sich die Hardwarekonfiguration ändert oder wenn das Projekt auf eine SPS mit einer anderen Hardwarekonfiguration heruntergeladen wird, können sich die Adressen der Ein- und Ausgänge ändern. Bei der symbolischen Programmierung (d. h. bei Verwendung symbolischer Namen) muss der Programmcode nicht geändert werden.