HINWEIS

Nach Rückgabe einer AC500 Laufzeitlizenz geht das SPS-System nach 24 h in den Modus „Stop“ über.
Rückgabe einer Runtime-Lizenz ohne Speicherkarte
Eine Laufzeitlizenz, die auf einem SPS-Gerät installiert wurde, kann zurückgegeben und auf einem anderen SPS-Gerät installiert werden.
PC und SPS-Gerät sind verbunden. Falls keine Verbindung besteht, führen Sie die Aktivierung über die Speicherkarte ⮫ „Rückgabe einer Laufzeitlizenz über Speicherkarte“ durch.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SPS-Knoten und wählen Sie „Aktive Lizenz zurückgeben“ aus dem Menü „Laufzeitlizenzierung“.
Ein Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen.
-
Geben Sie den Lizenzaktivierungsschlüssel ein und klicken Sie auf „Lizenz zurückgeben“.
Die Ergebnisse des Rückgabevorgangs werden in dem Dialogfeld angezeigt.
Die Lizenz des SPS-Geräts wird entfernt und kann nun für ein anderes SPS-Gerät verwendet werden.
Rückgabe einer Laufzeitlizenz über Speicherkarte
Wenn die SPS nicht mit dem PC verbunden ist (SPS abgemeldet), ist es möglich, eine Lizenz über eine Speicherkarte zurückzugeben.
-
Stecken Sie die Speicherkarte in den PC und führen Sie „Runtime Licensing Prepare PLC license SD card “ auf dem SPS-Knoten aus.
-
Setzen Sie die Speicherkarte in die SPS ein.
-
Führen Sie einen „Stromzyklus durch“ und starten Sie nach erfolgreichem Update die SPS neu und verbinden Sie sich mit der SPS.
Die Lizenz wird von der SPS entfernt.
-
Setzen Sie die Speicherkarte in den PC ein.
-
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den SPS-Knoten und wählen Sie „Aktive Lizenz zurückgeben“ aus dem Menü „Laufzeitlizenzierung“.
Ein Assistent wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen.
-
Geben Sie den Lizenzaktivierungsschlüssel ein und klicken Sie auf „Lizenz zurückgeben“.
-
Klicken Sie auf [Durchsuchen] und wählen Sie das Stammverzeichnis der Speicherkarte aus.
Die Rückgabe der Lizenz wird gestartet.
-
Setzen Sie die Speicherkarte in das SPS-Gerät ein und starten Sie die SPS neu.
Die Lizenz des SPS-Geräts wird entfernt und kann nun für ein anderes SPS-Gerät verwendet werden.
-
Um den Lizenzierungsprozess abzuschließen, muss eine Lizenzbestätigungsdatei auf den Lizenzserver ABB hochgeladen werden.
Speichern Sie die Lizenzbelegdatei und laden Sie sie manuell von einem PC mit Internetverbindung auf ⮫ http://lc.codemeter.com/32838/depot/index.php hoch.
Es wird eine Lizenzbestätigung zurückgegeben.