In der gesamten Dokumentation verwenden wir die folgenden Arten von Sicherheits- und Informationshinweisen. Sie machen Sie auf Sicherheitsaspekte aufmerksam oder geben Ratschläge zur Verwendung von AC500 Produkten.
1
Das Sicherheitssymbol weist auf die Gefahr hin.
2
Das Signalwort klassifiziert die Gefahr.
3
Art und Quelle des Risikos werden genannt und mögliche Folgen beschrieben.
4
Maßnahmen zur Vermeidung dieser Folgen (Aufzählungen).
Signalwörter




GEFAHR

GEFAHR weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
Sorgen Sie dafür, dass Sie Maßnahmen ergreifen, um die beschriebene drohende Gefahr abzuwenden.




WARNUNG

WARNUNG weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
Ergreifen Sie Maßnahmen, um die beschriebene gefährliche Situation zu vermeiden.




VORSICHT

VORSICHT weist auf eine gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
Ergreifen Sie Maßnahmen, um die beschriebene gefährliche Situation zu vermeiden.




HINWEIS

HINWEIS wird verwendet, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit Körperverletzungen verbunden sind, aber zu Sachschäden führen können, z. B. Beschädigung des Produkts.
Ergreifen Sie Maßnahmen, um die beschriebene gefährliche Situation zu vermeiden.
HINWEIS bietet zusätzliche Informationen über das Produkt, z. B. Hinweise zur Konfiguration oder zu Best-Practice-Szenarien.